This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:复位

Guru**** 2815305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQWIZARD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900734/bq78pl116-reset

器件型号:BQ78PL116
主题中讨论的其他器件:BQWIZARD
大家好、
我忘记了项目中使用的 bq78pl116芯片的密码。
当我想使用 USB 连接到 GPIO 适配器和 bqwizard3程序时、它会请求密码。 
我想重置芯片并再次使用它或找到密码。 我应该使用哪种软件和适配器? 还是应该将芯片扔进垃圾桶? 可以帮帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先 、我建议您不要将此器件用于较新的设计。 您将无法获得适当的技术支持、因为这是一款非常旧的器件、与之合作的大多数工程师都不再在 TI 工作。  该器件仍在生产中、只是为了支持现有设计、但这并不意味着建议将其用于新设计。

    "密码"是什么意思?  解封键?  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    你(们)好

    我按照上图中的说明创建了密码。 但现在我记不清了。

    我想重置芯片并再次使用它。

    当我用 USB 连接到 GPIO 适配器和 bqwizard 3程序时、它会请求密码。 因此我无法干预。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、器件没有后门、我们无法打开您的器件。 如果您不知道密码、则必须更换设备。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、是否可以复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你