This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:适用于 LiSOCl2定制电池的 SOH

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874217/bq35100-soh-for-lisocl2-custom-battery

器件型号:BQ35100

您好!

我计划将 BQ35100用于由中国制造、LiSOCl2化学成分和3.6V OC 电压的定制电池。它提到的 BQ35100可以支持针对 LiSOCl2的 EOS。 它是否还能提供 SOH。 我不想使用累加器模式来了解"电池百分比"。 执行此操作的步骤是什么?

此致、

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prudhvi、

    在 EOS 模式下、监测计会报告 SOH 值。 但是、这不是该模式的主要用途。 处于 EOS 模式时的 SOH 是与编程的化学 ID 的阻抗相关性。 由于这些类型电池的阻抗在其寿命开始时具有非常线性的特点、因此接近满电并不是非常精确。 随着电池放电、我希望精度会提高。  

    此监测计的主要用途是设置 EOS 标志、让您知道此电池的寿命不会太长。  

    谢谢、

    Eric Vos