This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:UCC25600、无负载启动、重新启动

Guru**** 2517740 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874166/ucc25600-ucc25600-no-load-start-restart

器件型号:UCC25600

大家好、TI 团队。

我正在使用 UCC25600设计转换器。  

在无负载的电流下开始测试、关闭并再次启动。

重复此测试将导致输出不稳定。 这也是突发模式运行引起的现象。

这一点应该得到改进。

我应该回顾什么?

如果您看看多个应用、您可以看到 R 和 C 连接到 RT 引脚、如下图所示。

我不知道如何使用它、但它可以发挥什么作用?

请查看。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查输出电压是否处于过压保护状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还要检查 VCC 以查看它是否处于 OVP 中。

    您能否提供您的原理图供我查看?