This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD90320的 FIFO 模式使能

Guru**** 2812385 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872383/ucd90320-fifo-mode-enable-for-ucd90320

器件型号:UCD90320

大家好、

请告诉我如何在 UCD90320中启用 FIFO 模式? 我可以在 EVM 用户指南中搜索 FIFO 模式说明、但无法找到启用 FIFO 模式的位置。

谢谢!

-文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请在全局配置->其他配置下配置此功能。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    请告诉我在数据表中的什么位置可以找到它吗? 目前、我没有 EVM、无法打开 GUI 的脱机模式。 此外、我尝试在 MISC 部分中搜索 FIFO 模式、但没有发现任何内容。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据微信通信、此问题已得到解决。 我将关闭这个。

    此致

    Yihe