This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:推挽输出版本?

Guru**** 1641220 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090-Q1, LM3880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874085/lm3880-push-pull-outputs-version

器件型号:LM3880
主题中讨论的其他器件:UCD9090-Q1

您好!

我已经将 LM3880MF-1AA 用作电源序列发生器、您是否具有与此类似但具有推挽输出的器件? 如果是汽车、那就更好了。

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    他们是否会考虑使用 UCD90xxx 数字序列发生器? 例如 UCD9090-Q1

    输出是可配置的。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、如果是 P2P、客户希望 LM3880更好。

    我需要其他信息:哪一个是要识别的 EN 引脚的最低低电平或高电平? 如果我必须在 EN 上生成1us 的极短脉冲、是否会捕获或过滤该脉冲? LM3880和 UCD9090-Q1的问题。

    非常感谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    LM3880不提供推挽输出、因此我们没有 P2P。

    对于 LM3880、最小值为1.0V、最大值为 VCC + 0.3

    对于 UCD9090-Q1、EN 为 CMOS 信号、最小值为 VCC - 0.6V、最大值为3.6V

    对于1us 毛刺脉冲、它将由 LM3880进行滤波、因为它比最小延迟时间短。

    对于 UCD9090-Q1、由于 EN 正在轮询、 因此器件可能会捕获到该信号。 但客户可以在电源轨上配置软关断、以便器件不会对干扰采取措施。

    此致

    Yihe