This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:使用二极管在 EADC 处钳位

Guru**** 2912060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880413/ucd3138-using-a-diode-for-clamping-at-eadc

器件型号:UCD3138

各位专家:

 -我想在 EADC 上使用二极管进行钳位、如下所示。 还可以吗? 是否会对 UCD 造成危害?

电源 我只需要0~0.6V 的感测范围、但输入电压可能最大为2.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用分压器来降低输入信号。 EADC 的测量范围为1.6V、但2.5V 不会损坏 UCD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosheng 先生:

     但我不想使用分压器、因为这会降低分辨率。

     -可以在这里放置一个二极管吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以在这里放置一个二极管

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢主席先生。