This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62180:器件模式设置与放大器;正在禁用 AEE?

Guru**** 2768135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62180, TPS568230, TPS54A20, TPS54824, TPS566235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873893/tps62180-device-mode-settings-disabling-aee

器件型号:TPS62180
主题中讨论的其他器件: TPS568230TPS54A20TPS54824TPS566235

您好!

我目前正在使用 TPS62180、总体性能似乎是积极的、但我想将器件设置为在强制 PWM 模式下运行、是否有办法禁用执行自动切换的 AEE? 如果无法切换/触发自动切换、是否有一个6A 器件提供与 TPS62180相似的性能、但具有强制 PWM 特性?

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我不相信有办法可以禁用它。 您能否分享一些详细信息、说明您为什么要禁用它?

    为了帮助推荐不同的器件、您喜欢 TPS62180的重要特性是什么?

    在将其缩小到任何特定的特性要求之前、需要考虑的一些较新器件是 TPS54824、TPS54A20和 TPS568230。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    由于我的应用与射频产品相关、我希望使器件在强制 PWM 模式下运行而无需进入 PSM。 因此、我要介绍的一些关键方面是瞬态负载输出、它与 TPS62180匹配或更好。 希望这些信息有所帮助。

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    为了获得最佳的负载瞬态响应、需要查看 TPS54A20、TPS568230或 TPS566235。 这些器件使用恒定导通时间类型的控制、可提供最快的瞬态响应。 TPS54A20采用拓扑结构、解决方案尺寸非常小。 TPS568230和 TPS566235非常相似、主要区别在于 TPS568230具有较低的 Rdson MOSFET、因此效率更高。

    TPS54824采用峰值电流模式控制、可获得与其他模式相同的瞬态响应、但很可能需要更多的输出电容。

    此致、
    Anthony