This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:调节频率问题

Guru**** 2381990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891867/tps51220a-adjust-frequency-question

器件型号:TPS51220A

您好、TI 成员:

关于 TPS51220A 频率问题、我是否可以将频率从333Khz (MAX)调节到450Khz? (RF = 221k Ω)

基于数据表第24页、图41 (开关频率与射频)。 是否可以提高频率?

如果可以、我是否还需要修改其他器件值? (或仅修改射频电阻)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过更改射频电阻来调整频率。 以下应用手册说明了频率如何影响基准性能。

    您还应检查所选的 L 和 Co 是否符合 数据表第29页上的外部器件选择要求。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、缺少应用手册链接、

    链接为 :http://www.ti.com/lit/an/slvaed3/slvaed3.pdf

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Lishuang

    谢谢。