This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:Qi 器件列表

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ51003, BQ51021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899373/bq51013b-qi-parts-listing

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件: BQ51003BQ51021

在哪里可以找到所有 Qi 器件的良好参数比较?  我还无法找到任何易于自行列出的器件、而且随着我对您的选项进行更多研究、我会不断输入支持 Qi 的新器件型号。  我想查看所有选项、以便我可以确保选择正确的器件。  例如、对于可调节或小于5V 的输出电压、有哪些选项?  我建议为无线电源/Qi 选择一个单独的类别、以使其更容易实现、除非我完全错过了它。  我希望能够快速推进设计、因此非常感谢能为我展示所有选项的任何内容。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TI 无线电源器件仅限于接收器端。

    1) BQ51013B 和 BQ51003 -- 5V 输出设备13B 的输出电流高达1A,003的输出电流为500mA。

    2) BQ5105XB --直接无线电源到电池充电器,输出电流高达1A。

    3) BQ51021 / 020 -是具有可调输出(4.5V 至8V)的高效器件。  021具有 I2C 接口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 我使用 Adafruit 提供的 BQ51013B 电路板有疑问、可快速查看该电路板。

    https://www.digikey.com/product-detail/en/adafruit-industries-llc/1901/1528-1384-ND/5629432

    当器件不在充电器上时、Qi 无线充电电路是否存在反向泄漏?  这种情况似乎就是这样。  您是否建议添加一个串联的二极管或其他类似器 件、以防止 BQ51013B 从能源获取电力。  在本例中、我将以5V 为一些超级电容器充电。

    更新了: 我测量了大约38uA 的反向泄漏电流...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    I-out 静态电流典型值为20uA。

    Adafruit 电路可能会将其他电路连接到 OUT、并将电流增加至38uA。   

    但 我看不到在超级电容器和 OUT 之间添加二极管以降低电流有任何问题。