This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有关于设计具有40A 的19V 输入1V 输出的建议?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880064/any-suggestion-to-design-19v-input-1v-output-with-40a

主题中讨论的其他器件:TPS543B20

客户正在寻找适用于19V 输入、1V 输出、40A 的高度集成解决方案。  我找不到任何单个电源模块或降压转换器可以满足此要求。 请帮您仔细检查此建议吗?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

       19V 输入是标称输入吗? 通常、如果它由19V adpator 供电、您仍 需要一些裕度。 要求我们了解转换器的 Vinmax 并适当推荐合适的产品。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、

    我已经与客户核实、充电器之后提供19V 电压、因此他们认为我们可以将19V 电压稳定下来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许可以将控制器+ MOSFET 解决方案视为备用选择。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

       如果 Vinmax =19V、则可以选择堆叠配置中的 TPS543B20。 请查看数据表中的 SOA 曲线、以确保器件在所需的环境温度下满足电流要求。

    我将关闭此主题、因为我们也将通过电子邮件对此进行讨论。

    谢谢、

    Gerold