This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:TPS543B20的瞬态响应

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879335/tps543b20-transient-response-of-tps543b20

器件型号:TPS543B20

大家好、

目前、我有关于 TPS543B20的一些问题:

1)通过 webench 设计、建议将输出 C 设置为1mF。然而、在参考设计中、建议使用470uF。 输出 C 是否影响瞬态响应的指数?

2)当谈到瞬态响应时,我们是否有一些特定数量的文件要测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhanpeng、

    我不太确定是否理解这两个问题。 您能否详细说明"瞬态响应的索引"(这是指下冲)和"要测量的文件数"(这是如何测量的)?

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Kit、

    对于 "瞬态响应"、它应包含下冲和恢复时间;

    对于"要测量的文件数"、我 是说如何测量瞬态响应的质量?

    BR

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    瞬态响应与 LC 滤波器级和负载阶跃量有关。 该数据表包含输出电容计算(公式9)和典型瞬态响应波形(图7和19)。

    瞬态响应的质量基于 LC 滤波器、电流阶跃和补偿。 由于该器件是一个内部补偿、允许斜坡引脚选择零点以根据 LC 滤波器频率进行调节。 数据表中的表3列出了电容器的值。 该电容器与内部300K 欧姆电阻一起将设置零点。 因此、选择该零点大约是 LC 滤波器频率的3倍。

    希望这能有所帮助。

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,扎汉彭

      Cout 的值取决于 Vout 纹波规格、负载暂态步长和负载暂态下冲/过冲要求。 TPS543B20 WEBENCH 模型可让您灵活地设计 Cout 以满足您的要求。

    根据参考设计和 WEBENCH 设计的默认规格、设计可能会有所不同。

    如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Gerold