This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于60个 LED (或至少30个)的 LED PWM 驱动器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5030, LP5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874119/led-pwm-driver-for-60-leds-or-at-least-30

主题中讨论的其他器件:LP5030LP5036

大家好、我正在寻找能够控制60个单色 LED (或者至少30个这样我就可以使用两个)的 LED 驱动器。 我的主要需求是 QFN 封装(任何尺寸、但越小越好)、我不需要 BGA。 有什么可以使用的东西吗?

我还在查看您的具有30个通道的 RGB 驱动器。 是否可以通过某种方式独立驱动单色 LED?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议使用具有30/36通道的 LP5030和 LP5036。 我们还没有60个通道的器件。 所有通道均可独立控制、您可以自由组合 RGB LED 和单色 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、我可以将其用于单个 LED。 谢谢!