This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27313-Q1:SHDN 关断电阻器要求

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892105/lm27313-q1-shdn-shutdown-resistor-requirements

器件型号:LM27313-Q1

您好!

是否始终需要使用50kOhm 电阻器上拉 SHDN 引脚? 我有多大的自由度?

谢谢你

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    必须使用上拉电阻器来连接输入电压(建议使用50kOhm 至100kohm)、或者必须主动将引脚驱动为高电平和低电平。 SHDN 引脚不得悬空。