This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568230:输入电压电源电流的说明和静态电流的定义

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568230, TPS62135, TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877728/tps568230-description-of-vin-supply-current-and-definition-of-quiescent-current

器件型号:TPS568230
主题中讨论的其他器件: TPS568330TPS62135TPS56C215

大家好、

我看到 TPS568230的数据表、状态为空载时的 Vin 电源电流、VEN=3.3V 且非开关电流为105uA。

我还会看到名为 TPS568330的特殊器件数据表。  状态为空载、VEN=3.3V 且开关电流为110uA 时的 VIN 电源电流。

我的问题如下所示。

器  件状态为空载、VEN=3.3V 非开关和空载、VEN=3.3V、开关时的区别是什么。

当状态为 空载、VEN=3.3V 、开关时的优势是什么。


2.静态电流的定义是什么? VEN=高电平还是低电平?

 

感谢你的帮助。

 

此致、

罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    对于 Iq、它通常定义为无负载和非开关但使能有效的 IC。

    开关和非开关与内部 MOSFET 导通或关断相关。 当 FB 略高于 PSM 模式下的 VREF 时,IC 将进入非开关状态,但基本上这两种状态下的电流与568330相似,因此“仅使用开关,这更接近实际应用。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang、

    感谢你的答复。

    我还有关于静态电流的问题。 判断其价值的关键点是什么。

    因为我看到 TPS62135的 Iq 只有35uA、但 TPS568230是105uA。 和 TPS56、但 TPS568230是105uA。 TPS56C215 IQ 为600uA。

    是什么导致了差异?

    R 推理?

    罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    IQ 值取决于内部逻辑设计、当 IC 进入省电模式时、在非开关 或较低开关频率下、IC 将关闭一些内部逻辑电路以节省功耗、具有不同功能的不同 IC 具有不同的驱动器逻辑电路、 环路控制电路和一些其他逻辑电路...因此不同器件中显示了不同的 IQ。 此外、我们知道、并非所有 系统应用都必须请求低 IQ。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang、

    好的、感谢您的信息。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    由于此案例已经解决、我们需要关闭此主题、但 我不确定为什么我看不到"已解决"按钮、如果您看到该按钮、请从您的一侧单击"已解决"以关闭此主题。

    裕昌