This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38692:LP38692MP-2.5/NOPB 的可靠性数据

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898975/lp38692-reliability-data-for-lp38692mp-2-5-nopb

器件型号:LP38692

我有请求。
我需要 LP38692MP-2.5 / NOPB 的可靠性数据。
TI 网站上没有任何信息。

www.ti.com/.../home


您会提供它吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamijo-San、  

    我还注意到、此器件的资质认证摘要缺失、请允许我进行调查、我将于4月24日返回给您。

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason Song - San:  


    我知道。
    我正在等待您的回答。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、  

    遗憾的是、我们已完成调查、该器件的资质认证数据缺失、我们无法在系统中找到该数据。 由于器件的使用年限大于10年、我们可能无法提供资质认证数据。 请您与您的客户讨论此问题并解释相关情况、并告诉我他们的说法。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jason Song - San

    TI 不提供可靠性数据是一个问题。
    客户停止使用 LP38692MP-2.5 / NOPB。
    另一个产品具有10年以上产品的可靠性数据。
    没错吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、  

    很抱歉、这种情况并不常见、所有器件都应具有合格数据、但出于某种原因、该特定器件的合格数据缺失。 是否有客户关心的特定鉴定项目? 它们是否可以打开到其他器件?

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、  

    这是一个后续步骤、我们能够找到该器件的鉴定数据。 请参阅附件。  

    此致、  
    Jason Songe2e.ti.com/.../Matte_5F00_Sn_5F00_ESL_5F00_Summary_5F00_Customer_5F00_Final.pdfe2e.ti.com/.../LP38692MP_2D00_x_5F00_x-NOPB-Reliabilty-Report.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jason Song - San

    感谢您提供可靠性数据。

    此致。