主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
您好!
我开发了一款 PCBA、它使用 UCC28881D 将(30VAC-240VAC)电压调节至6VDC。 此硬件的多个版本已经过构建和测试。
在之前的修订版(我们称之为修订版0.5)中、我们在输入端有一个半桥整流器和一个包含两个10uF 电容器的输入滤波器。 此设计一直运行良好。
为了减少进入 UCC28881D 的输入纹波、我们创建了另一个版本(称为修订版1.1)、该版本使用全桥整流器、并将输入电容器增加到每个47uF。 在此版本中、我们一直在熔断多个电路板上的保险丝 F9 (2410SFV1.25FM/125-2)。
我从 TI 的网站上下载了 UCC28881的 PSpice 模型、但无法使仿真在 TINA-TI 中正常工作。 当我尝试在 TINA 中创建宏时、我收到错误消息"Invalid Device:$CDNENCSTART。 线路:#42。 $CDNENCSTART"。 我还尝试将模型导入到 LTSpice 仿真中、但当我尝试运行它时、我收到一条错误消息、指出节点太少。
请帮助我完成以下工作:
- 您在版本0.5和版本1.1之间是否看到任何差异、这将解释为什么版本1.1保险丝熔断和版本0.5保险丝不熔断?
- 您能否为我可以在仿真中使用的 UCC28881D 提供模型?