This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:施加240VAC 时保险丝断开

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891445/ucc28881-open-fuse-when-applying-240vac

器件型号:UCC28881
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好!

我开发了一款 PCBA、它使用 UCC28881D 将(30VAC-240VAC)电压调节至6VDC。 此硬件的多个版本已经过构建和测试。

在之前的修订版(我们称之为修订版0.5)中、我们在输入端有一个半桥整流器和一个包含两个10uF 电容器的输入滤波器。 此设计一直运行良好。

为了减少进入 UCC28881D 的输入纹波、我们创建了另一个版本(称为修订版1.1)、该版本使用全桥整流器、并将输入电容器增加到每个47uF。 在此版本中、我们一直在熔断多个电路板上的保险丝 F9 (2410SFV1.25FM/125-2)。

我从 TI 的网站上下载了 UCC28881的 PSpice 模型、但无法使仿真在 TINA-TI 中正常工作。 当我尝试在 TINA 中创建宏时、我收到错误消息"Invalid Device:$CDNENCSTART。 线路:#42。 $CDNENCSTART"。 我还尝试将模型导入到 LTSpice 仿真中、但当我尝试运行它时、我收到一条错误消息、指出节点太少。

请帮助我完成以下工作:

  1. 您在版本0.5和版本1.1之间是否看到任何差异、这将解释为什么版本1.1保险丝熔断和版本0.5保险丝不熔断?
  2. 您能否为我可以在仿真中使用的 UCC28881D 提供模型?

请您查看我所附的电路图、并告诉我是否有任何错误或是否需要进行任何调整

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将保险丝更改为慢速熔断类型? 在增大输入电容并更改为全桥整流器之后、与修订版1.1和修订版0.5相比、功率浪涌电流要高得多。

    通常情况下、输入保险丝应为慢熔型、因为极快的动作似乎无助于保护半导体器件。 因此、慢速熔断保险丝实际上是在过载持续时间过长时将其断开。

    您还可以将 C113更改为10uF、尝试使用修订版1.1。 但我理解、使用熔丝可能是原因。

    我们没有其他可以为您提供的模型。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢洪、

    没错。 当电容器每个电容器更改为47uF 时、我将获得大约6毫秒的7A 峰值、足以打开我在其中使用的快速熔断保险丝。

    我们想到的慢熔保险丝是 Bel Fuse 的0697H4000-02 (或 webench 仿真建议的10欧姆:AC03000001009JACCS)。

    您建议更改每个电容器的电容值为10uF。 我的问题是30VAC RMS (42V 峰值)运行。 我运行了整流器仿真并获得了以下输出:

      

    纹波最小值=29V、最大值=39V。 UC28881数据表的第7.5节规定启动的最小电压= 30V (MAX)。 上述输出是否足以满足此要求(假设我们将下降到29V)?

    谢谢。

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不建议您将47uF 更改为10uF。 我建议将47uF 更改为10uF、以确定 保险丝是否停止 断开。 这里的关键是使用正确的保险丝-我建议使用慢熔类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们肯定会更换保险丝、但如果可以、我也希望减小该峰值电流(低至2.2A 而不是7.2A)。 您建议使用10uF 电容器、而不是47uF 电容器。 如果我们这样做、我们将在输入为30Vac RMS 时遇到上述问题(根据仿真)。

    我的问题:这是个问题吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您进行测试以找出答案。 此外、您不必将输入电容器拆分为47uF 和47uF。 DM 扼流圈左侧的一个可以更小、右侧的一个可以更大、但总阻抗将相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    您没有回答我的问题;我需要更好地理解 UC28881数据表第7.5节中提到的技术规格(启动的最小电压= 30V 最大电压)。 即使工作正常、我也想了解工作原因。 纹波降至30V (~27V)以下。 它是否起作用,因为当输入电压大于30V 时,转换开关已经启动? 请澄清。

    此致、

    Bassam Mansour

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据第7.5节、   为了保证启动、您的应用在启动时需要输入电压不低于30V。 启动后、只要  VDD > VDD (OFF)= 3.62V (典型值)、IC 就会保持运行。