主题中讨论的其他器件: BQ25601、 GPCCHEM、 BQSTUDIO
尊敬的先生:
当使用 BQ27426 (GG IC)和 BQ25601 (充电 IC)的组合为四种容量不同的电池充电时、SOC 的增加在每种情况下都将在大约143分钟内迅速增加。
这种行为的原因是什么?
e2e.ti.com/.../200210_5F00_Charge_5F00_BQ25601.xlsx
此致、
Chiaki Endo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
当使用 BQ27426 (GG IC)和 BQ25601 (充电 IC)的组合为四种容量不同的电池充电时、SOC 的增加在每种情况下都将在大约143分钟内迅速增加。
这种行为的原因是什么?
e2e.ti.com/.../200210_5F00_Charge_5F00_BQ25601.xlsx
此致、
Chiaki Endo
监测计使用电池模型来运行容量仿真。 这些仿真的结果是 FCC、RM、SOC 等
在充电过程中、监测计将在开始和结束时以及通过"DODatEOC Delta T"(/10)进行的每次温度变化运行这些仿真。
温度变化会显著影响 FCC、因此监测计必须报告 SOC 中的跳变(如果 FCC 和 RM 都因温度触发的容量仿真而变化)、或者必须使跳变平滑。
您的文件表明 FCC 和 RM 已更改、因此平滑算法将启动、以便监测计可以人工地快速向上调整 SOC。 这通常不会严重发生、因此这表明 ChemID (=cell model 参数)可能不匹配或学习周期未正确完成。
您显示了一个 RUPDIS 屏幕截图。 如果在学习周期中发生这种情况、则监测计计算出负阻抗。 例如、如果在学习周期内测得的电池电压高于电池模型 OCV、则会发生这种情况、以了解电量监测计在放电期间即将更新的阻抗值的放电深度。
请尝试运行干净的学习周期。 按照4.2 http://www.ti.com/lit/an/slua777/slua777.pdf 上的放松/充电/放松/放电方案进行操作。 这是为另一个测量仪表编写的、但实际的周期序列是相同的。 您不必发送任何特定命令。
按照以下顺序操作:
*从几乎为空的电池开始(例如、在3000mV 和3100mV 之间的放松电压)
*重置测量仪表
*配置监测计(请参阅 http://www.ti.com/lit/ug/sluubn3/sluubn3.pdf)
*按照4.2.2开的顺序操作。 bq27426中的某些状态位具有不同的名称/位置。
完成此操作后、Ra 和 Qmax 应已更新。 然后尝试充电测试。 这可能会解决您的问题。
Dominik-San、您好!
(1) 仿真执行点的"① first、② last、③ temperature change "在哪里 (FCC / RM 已更新)?
请在表格中填写①和③点。
(2)为什么 FCC 和 RM 由于学习周期未完成而发生变化?
(3) FCC 为什么会快速下降?
(4) SOC = 100%时、更新 FCC 的触发器是什么?
(5)当终止电流达到60mA 时、会有什么触发器来更新 FCC?
您好、Chiaki-San、
温度变化是由于 EOC Delta T 设置上的 DOD 导致的、目的是在充电结束时校正 DOD。
这是因为 Impedance Track 的正常行为。 请参阅 :http://www.ti.com/lit/an/slua364b/slua364b.pdf
3. FCC 不会迅速下降。 注意装置。 这是由于 RSOC 平滑功能、它尝试转换为100%点。 如果没有 bqStudio 日志、则很难确定任何计算。
4. FC 位设置
5.这是 EOC 更新时的 DOD