This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:开始充电后、SOC 的增加速度在大约143分钟内变得更快

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ25601, GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878950/bq27426-the-increase-of-soc-becomes-faster-in-about-143-minutes-when-charge-starts

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQ25601GPCCHEMBQSTUDIO

尊敬的先生:

当使用 BQ27426 (GG IC)和 BQ25601 (充电 IC)的组合为四种容量不同的电池充电时、SOC 的增加在每种情况下都将在大约143分钟内迅速增加。
这种行为的原因是什么?

e2e.ti.com/.../200210_5F00_Charge_5F00_BQ25601.xlsx

此致、
Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiaki、

    确保您通过 EVM 用户指南为客户提供指导。

    我们需要使用 GPCCHEM、首先是学习周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang-San,

    我们已经使用 EVM 确认了 GPCCHEM。
    有关确认结果、请参阅以下主题。

    我们对产品使用化学 ID 1202 (随附的 Excel 充电特性)。
    基于此、请确认 SOC 增加的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiaki-San、

    这是默认的 chemID。 我要将其分配给工程师进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监测计使用电池模型来运行容量仿真。 这些仿真的结果是 FCC、RM、SOC 等

    在充电过程中、监测计将在开始和结束时以及通过"DODatEOC Delta T"(/10)进行的每次温度变化运行这些仿真。

    温度变化会显著影响 FCC、因此监测计必须报告 SOC 中的跳变(如果 FCC 和 RM 都因温度触发的容量仿真而变化)、或者必须使跳变平滑。

    您的文件表明 FCC 和 RM 已更改、因此平滑算法将启动、以便监测计可以人工地快速向上调整 SOC。 这通常不会严重发生、因此这表明 ChemID (=cell model 参数)可能不匹配或学习周期未正确完成。

    您显示了一个 RUPDIS 屏幕截图。 如果在学习周期中发生这种情况、则监测计计算出负阻抗。 例如、如果在学习周期内测得的电池电压高于电池模型 OCV、则会发生这种情况、以了解电量监测计在放电期间即将更新的阻抗值的放电深度。

    请尝试运行干净的学习周期。 按照4.2 http://www.ti.com/lit/an/slua777/slua777.pdf 上的放松/充电/放松/放电方案进行操作。 这是为另一个测量仪表编写的、但实际的周期序列是相同的。 您不必发送任何特定命令。

    按照以下顺序操作:

    *从几乎为空的电池开始(例如、在3000mV 和3100mV 之间的放松电压)

    *重置测量仪表

    *配置监测计(请参阅 http://www.ti.com/lit/ug/sluubn3/sluubn3.pdf)

    *按照4.2.2开的顺序操作。 bq27426中的某些状态位具有不同的名称/位置。

    完成此操作后、Ra 和 Qmax 应已更新。 然后尝试充电测试。 这可能会解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik-San、您好!

    (1) 仿真执行点的"① first、② last、③ temperature change "在哪里 (FCC / RM 已更新)?
    请在表格中填写①和③点。

    (2)为什么 FCC 和 RM 由于学习周期未完成而发生变化?
    (3) FCC 为什么会快速下降?
    (4) SOC = 100%时、更新 FCC 的触发器是什么?
    (5)当终止电流达到60mA 时、会有什么触发器来更新 FCC?

    e2e.ti.com/.../200213_5F00_Charge_5F00_BQ25601.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiaki-San、

    温度变化是由于 EOC Delta T 设置上的 DOD 导致的、目的是在充电结束时校正 DOD。

    这是因为 Impedance Track 的正常行为。 请参阅 :http://www.ti.com/lit/an/slua364b/slua364b.pdf

    3. FCC 不会迅速下降。 注意装置。 这是由于 RSOC 平滑功能、它尝试转换为100%点。 如果没有 bqStudio 日志、则很难确定任何计算。

    4. FC 位设置

    5.这是 EOC 更新时的 DOD