This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:来自 BQ40Z50的电流信息有故障

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ40Z50, EV2400, LM25116, LM34936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900659/bq40z50-r1-faulty-current-information-from-bq40z50

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ24610BQ40Z50EV2400LM25116LM34936

大家好、

我绘制了 BQ40Z50R1 + BQ24610设计的奇怪案例图。

我们有2个版本的主板、使用2种类型的电源架构来生成3V3、12v 和5V

其中一个(我们的新主板设计)在从 BQ40Z50R1读取数据时有一种奇怪的行为。

电池充电和放电正常、系统由电池正确供电、但从 BQ40Z50读取的数据不相关

使用 EV2400、

电池放电时显示的电流= 0 (重定时器:电池为系统正确供电)

电池充电时显示的电流= 20mA。 (2小时后重新充电的电池已正确充电)

其他参数也不相关:  

例如:“充满的时间”很长(因为电流电荷为20mA)  ,但实际电流电荷为1.6A  

我可以提供3个系统的原理图

有什么想法可以帮助您?

此致

Gilles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您看到了多少个有此问题的器件? 是否只发生在一个装置上?

     

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我们制造了一组100个电池组+ BMS。   和100个主板

    所有这些都有相同的问题。  

    Gilles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在关联的 BQ24610和 BQ40Z50中、B24610似乎工作正常

    BQ40Z50未正确"发现" BQ24610提供的电流

    在操作系统方面。

    我们有一个旧系统、在该系统中、当连接到3个 MP4470降压时"BMS +电池"工作正常

    我们的新系统"BMS +电池"在连接到2 x LM25116和1 x LM34936时无法正常工作

    通过“无法正常工作”,我的意思是从 BQ40Z50读取的信息不是系统中看到的值

    如果您比较基于 MP 芯片和 TI 芯片的解决方案,那么这种现象会产生这种现象吗?  自、电阻、阻抗、LC、RC、 其他?

    Gilles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Gilles、

    如果我的理解是正确的、 则相同的"BMS +电池"适用于系统1和系统2。  当连接了使用不同降压和降压/升压控制器的系统3时、就会出现问题。  对吧?

    我不是降压或降压/升压控制器的专家。 我建议您与 TI 专家联系、了解这些器件、因为问题与系统3主板有关。

    Andy