This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:对于 tps7a8300、EN 和 Vout 上升之间的加电延迟为200us

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900867/tps7a8300-the-power-on-delay-between-en-and-vout-rise-is-200us-for-tps7a8300

器件型号:TPS7A8300

大家好、

我的客户现在正在使用 TPS7A8300。  EN 和 Vout 上升之间的加电延迟为200us。 您知道原因吗?   我们无法在数据表中找到相关信息。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    输出开始斜升之前的初始延迟对于很多 LDO 而言很常见、而这是内部电路加电的时间。 是否存在此延迟问题?

    此致、  
    Jason Song  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    是的、只需检查延时时间是否具有最大值、 例如在1ms 内。 它们板上有许多器件、需要 排列 顺序。  谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    我与设计团队进行了讨论。 我们通常不会将延迟的这一部分与启动时间区分开来。 我们通常建议在对系统进行排序时将典型启动值设置为最大启动值的3倍。  

    对于您提供的图、组合启动时间约为1.7ms、我会要求1.7ms 的~3x、对于其排序注意事项、最大值为5ms。  

    此致、  
    Jason Song