This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:默认充电电流

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880318/bq25713-default-charge-current

器件型号:BQ25713

您好!

我们的客户询问了 I2C 寄存器默认条件下的充电电流。 您能否在 bq25713从 POR 上电后很快回复充电电流。

当我检查数据表时、它看起来像是电池电压条件。 如果电池电压低于1.024V、则会向电池提供128mA 的充电电流。 如果电池电压高于1.024V、则充电电流为零。

我的理解是正确的。

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toshiro、

    此函数完全基于 ChargeOption2()寄存器中的 AUTO_WAKEUP_EN 位。 请参阅位描述。  

    默认情况下,Auto_WAKEUP_EN 位启用,如果 VSRN < MinimumSystemVoltage()寄存器设置,则会强制为电池提供128mA 电流。 在任一 VSRN 达到 VSYSMIN 或30分钟超时后,将通过将 ChargeCurrent ()寄存器设置为0mA 来禁用充电。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我明白了。