This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854B:UC2854B:UC2854B 是否可以同时用于交流和直流输入?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2854B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874290/uc2854b-uc2854b-can-uc2854b-be-used-with-both-of-ac-and-dc-input

器件型号:UC2854B

大家好、我想在以下条件下使用 UC2854B 设计 PFC。
 Ω 输入:AC85V-265V、DC125V (-10%、+15%)
 输出:DC390V 200W
 效率:90%
 开关频率:65kHz

在这种情况下、UC2854B 能否   同时用于交流 和直流输入?   

谢谢、此致、
 S.H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 S.H.

    是的、您可以将 UC2854B 与交流和直流输入一起使用。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    S.H.