主题中讨论的其他器件: LM25019
我找到了 TPS54060的应用手册(SLVA369)。 您能否评估此器件并告诉我这是否适用于我的应用? WEBENCH 没有分离轨电路。
应用摘要:
- 需要±15V 电源
- 需要同步频率输入(可能为1.6MHz 时钟)
- 输入范围为8V 至12V
- 输出电流极低、每轨低至1mA
- 如果可能、完整的解决方案 BOM 有助于提高成本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我找到了 TPS54060的应用手册(SLVA369)。 您能否评估此器件并告诉我这是否适用于我的应用? WEBENCH 没有分离轨电路。
应用摘要: