This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH04070W:PTH04070WAS/S 的材料成分状态

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82813, TPS82085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880780/pth04070w-material-content-status-of-pth04070wah-s

器件型号:PTH04070W
主题中讨论的其他器件:TPSM82813TPS82085

您好!

我的客户要求我们检查 PTH0407Wer/S 的 RoHS 和 IEC62474的状态

是否可以将以下状态“否”更新为“是”?

搜索器件型号TI 器件型号RoHS范围绿色环保状态IEC 62474 DB封装|引脚组装地点铅涂层/焊球材料MSL 等级/回流焊峰值温度质量(mg)***
PTH04070WHO PTH04070WHO 豁免 是的 是的 是的 EVD | 5. TI 墨西哥 SC 插入式电源 A/T 序列号 不适用于封装类型 1、385.564674
PTH04070WAS PTH04070WAS 受影响 是的 EVE | 5. TI 墨西哥 SC 插入式电源 A/T SnPb 1-235C-Unlim/leve-3-260C-168HRS 1、12.174674
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    这是否适用于您的客户的新设计?  PTH 器件很旧。  对于3A 电源模块、我们有 TPS82085和 TPSM82813。  它们是无铅的、更小、更便宜的。

    您询问的是哪些可订购器件型号(OPN)?  PTH04070WAS 在导联上使用锡铅涂层。  它不会是无铅的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回答。

    需要注册设备。

    我 想知道 PTH04070WAS。

    我知道 PTH04070WAS 不适用于 RoHS。

    "IEC62474 DB"如何? 您是否计划将状态从"N"更新为"Y"?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    当您单击第一个帖子中链接的"IEC 62474"时、它给出了 IEC 62474的以下定义:

    IEC 62474数据库 符合 RoHS 要求的 TI 产品也符合 IEC 62474数据库(之前为联合工业指南)中定义的物质和阈值。

    由于之前的器件不是 RoHS、因此它将不是 IEC 62474。

    您的客户是否需要 RoHS 器件?  如果是、请使用不同的封装版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我知道。

    非常感谢!