This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:图12和13的输出电压

Guru**** 2535430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881127/tps54531-output-voltage-for-figure-12-and-13

器件型号:TPS54531

各位专家、您好!

我对数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54531.pdf)中的效率应用曲线有疑问
您能告诉我图12和13的输出电压是多少? 我在数据表中找不到它。
谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    输出电压为5V。 您可以参阅数据表第13页的表2设计参数。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang-San,

    感谢您的快速回复。 我了解 Vout=5V。

    我没有注意到这些应用曲线适用于9.2.1设计要求。

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi