This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54295:开关输出电压

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873459/tps54295-switching-output-voltage

器件型号:TPS54295

您好!

我的客户正在考虑通过下图等方式切换输出电压。

有问题吗?

如果还有其他好的解决方案、请告诉我。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko-San、

    我看不到这方面的任何问题。 它们应确保所有 VFB 元件都靠近 IC、并尽量缩短连接到 VFB 引脚的走线长度。 此外、它们还应确保输出滤波器支持两个输出电压选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony San、

    感谢您的支持。

    它们将输出电压设置为1.8V 和3.3V。  

    然后,电感会根据以下不同而有所不同。

    他们应该参考哪一个值?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    应该可以使任一电感工作、但务必确保在两个输出电压下验证瞬态响应性能。 我已将其分配给正确的 TPS54295应用工程师以进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    可以使用这两个电感器值。 为了实现更好的负载瞬态、建议使用1.5uH 电感器。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lishuang-san、

    感谢您的支持。

    选择2.2uH 下降纹波电流的优势吗?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    是的、2.2uH 的纹波电流将小于1.5uH。 但2.2uH 的负载瞬态响应会更好。  

    谢谢、

    Lishuang