This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:具有可变电流限制的降压转换器?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880267/tps54200-buck-converter-with-variable-current-limit

器件型号:TPS54200

我想将 TPS54200用作具有可变电流限制的恒压电池充电器(微处理器通过 PWM 输入进行控制)。  例如、我是否可以使用 FB 引脚为6V SLA 电池充电并使用 PWM 输入来限制电流、将输出电压设置为7V?  (电流限制会随电池尺寸/容量而变化)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

       由于 TPS54200是一款恒流源 LED 驱动器、因此不容易配置为恒流源。 但我们确实有一个简单的电路、可以实现该恒压充电器。 您能否联系您的 TI 销售人员或 FAE 我们可以通过电子邮件向您介绍这一点、因为我们正在对此进行专利申请。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!  如果具有可编程电流限制的 CV 能够满足这一要求、那将是很好的选择。  如果需要、我很乐意签署 AM NDA、但我不清楚如何再与 Fae 取得联系。  您能给我指正确的方向吗?  此外、专利是否会在购买 TI 组件之后要求支付许可费用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

       "具有可编程电流限制的 CV"、这可能不是正常的充电过程? 由于在恒压充电过程中、我们控制输出电压是恒定的、电流由电池的内部电阻器和充电时间控制。 我的理解是对的吗?

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    具有电流限制功能的 CV 是一种非常常见的电池充电方法。  对于大多数化学物质、当电池电量耗尽时、消耗的初始充电电流可能会超过损坏阈值(产生过热)、因此限制初始电流很重要(具体限制取决于电池的化学成分/容量)。  当电池充电时、它消耗的电流较小、如果电流受到限制、电压将上升。  根据电池化学成分/充电策略、电池电压会上升、直至达到目标浮动电压、然后保持该电压、消耗的电流非常小(或脉冲或以其他方式保持)。

    如果您能向我指出一位能够为您提供帮助的 FAE、我将不胜感激。

    谢谢、此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您以前的想法是可行的。 但是、您需要在 MCU 中添加输出电流采样电路并设计适当的控制环路、以在恒定电流模式下实现可变输出电压。 否则、不会限制输出电流。