This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH12040W:PTH12040WAZ 的材料成分状态

Guru**** 2515245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885081/pth12040w-material-content-status-of-pth12040waz

器件型号:PTH12040W

您好!

我的客户要求我们检查状态。

是否可以更新以下状态?  

必须将其注册到客户的器件列表中。

搜索器件型号TI 器件型号RoHS 范围 绿色环保状态 IEC 62474 DB 封装|引脚组装地点铅涂层/焊球材料MSL 等级/回流焊峰值温度质量(mg)***
PTH12040WAZ PTH12040WAZ 受影响 EVG | 20. TI 墨西哥 SC 插入式电源 A/T SnAgCu 3级-260C-168 HR 15、957.606235
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taichi、

    我已与团队联系以获得更多信息。 我会尽快返回给您。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太一、

    请参阅以下信息:

    EU RoHS 规则状态:

    已获豁免通过

    EU RoHS 豁免:

    R2-7a、R2-7c1

    EU RoHS 例外计数:

    3.

    EU ROHS-2新物质规则状态:

    通过

    EU ROHS-2新物质例外计数:

    6.

    REACH SVHC 规则状态:

    通过

    如果您愿意、我还会提供材料成分数据报告。 如果是、我可以离线联系您并提供报告。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、  

    感谢您的回答!

    您是说"RoHS"、"绿色环保状态"和 "IEC 62474 DB"的状态将从"是"更改为"是"?

    搜索器件型号TI 器件型号RoHS 范围 绿色环保状态 IEC 62474 DB 封装|引脚组装地点铅涂层/焊球材料MSL 等级/回流焊峰值温度质量(mg)***
    PTH12040WAZ PTH12040WAZ 受影响 EVG | 20. TI 墨西哥 SC 插入式电源 A/T SnAgCu 3级-260C-168 HR 15、957.606235

    太一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 我将联系我们的一些团队成员、以确保状态在网络上更新。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我们正在等待这些变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alejandro

    我有急事。
    您能否快速将"RoHS"、"绿色环保状态"和"IEC 62474 DB"的状态更改为"是"? 。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    批准信息如上所示。 如果需要、我们还会提供材料成分报告、作为在网站上之前的附加状态证明。 我无法给出在网络上更新状态的估计时间。 这依赖于 TI 系统和负责此类事务的员工。
    此外、这些是10年前的部件、与今天使用的默认更新系统相比、更新系统很可能会有所不同。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alejandro、
    状态尚未更新。
    如果在4月3日之前未更新状态、则会成为问题。
    您能找到另一种方法来赶时间吗?
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    我知道您希望在网上看到状态、但很遗憾、我无法控制在线状态的更新。 更新 Web 需要经过一个流程、在此流程中、我无法控制、可能需要几周时间。 这就是为什么我不能给你一个确切的日期。
    如前所述、我可以提供报告、以保证器件的合规性。

    您是否希望获得材料成分报告作为额外确认?

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alejandro、
    感谢您提出新计划。
    我将尝试协商。
    请提供材料成分报告。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi、我将离线向您提供报告。 我们可以通过您在 E2E 个人资料中提供的电子邮件地址与您联系吗?

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alejandro、
    当然。
    我正在等待离线联系。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    亚历杭德罗似乎会将此主题脱机。 我现在将关闭此主题、并 Ping 他继续支持您完成材料成分报告的离线操作。

    此致、

    Jimmy