This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:软启动计时器、大于10ms

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901120/tps54531-soft-start-timing-grater-than-10ms

器件型号:TPS54531

你(们)好

根据数据表、软启动应为1~10ms、以实现最佳使用。 要达到125ms、我必须使用超过27nF 的电容、这大于数据表中提到的最大 CSS。

为了实现所需的软启动、器件可接受与 CAP 串联的 CAN 电阻器。 大约4Mohm 串联至27nF。

此致

Anand Kulkarni  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    我建议您对较大的电容进行一些测试、以查看是否有任何奇怪的启动行为、如果没有、您可以使用该电容。 如果有问题、请尝试使用与 ss 电容器串联的1k 欧姆电阻、以查看是否有任何改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan  

    谢谢、我使用330nF 进行了测试、没有发现任何奇怪的行为。

    此致

    Anand