This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:限流电阻器?

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881112/lp5036-current-limiting-resistors

器件型号:LP5036

抱歉、如果数据表中回答了这一点、但我并不完全清楚。 将 LP5036与 RGB LED 配合使用时、我们是否还需要限流电阻器、或者正确设置 Iref 值是否可以确保 LED 不会失控?

(如果它起作用、我将使用4.4V 电源为 LED 供电、并且 R、G、B 通道分别具有1.9v、3.3V 和3.3V 正向电压。 因此、我使用标准计算(120、56、56欧姆)在 LED 阴极和 LP5036通道之间放置电阻器、但从 BOM 中降低36个器件肯定会更好。)

非常感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、需要在 IREF 和 GND 之间连接电阻器。 最大输出电流由其控制。 为了获得正确的值、您可以在数据表第18页的第8.3.3节找到详细公式。 它取决于您要设置的输出电流。

    对于 LED 阴极和通道之间的电阻器、建议在通道引脚上保留大约0.5V 的电压、因为输出引脚上的饱和电压大约为0.4V、因此应满足该电压以确保输出电流精度。 此外、也可以不使用它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否理解。 在 LED 阴极和通道引脚之间、我是否应该像往常一样使用电阻器(假设采用标准电阻器 LED 计算)、省略电阻器或使用留下额外0.5V 正向电压的电阻器?

    我知道 IREF 电阻器是必需的、这已经包含在我的原理图中。

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最简单的方法是不在 LED 阴极和通道引脚之间添加电阻器。 LED 电流由 IC 设置、因此电阻器在这里不起作用。

    VLED (在本例中为4.4V)等于通道引脚上的电压+电阻器上的压降+ LED 正向电压。 计算电阻值时、通道上的电压至少应为0.4V。