This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:设计计算器 B 版 FET 安全裕度

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892152/ucc28742-design-calculator-rev-b-fet-margin-of-safety

器件型号:UCC28742

您好!

在 UCC28742设计计算器的修订版 B 中(可在本页 中找到:http://www.ti.com/product/UCC28742/toolssoftware)、"计算"表中的 FET 电流额定值是不是最小值、还是对其应用了安全裕度? 请参阅下面的示例、了解使用此计算器设计的85-265VAC 输入、24V 6.5A 输出。

谢谢、

卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些电流额定值基于典型值、没有安全系数。  当您选择电气元件时、我会选择这些元件的额定电流和电压为标称计算电流和电压值的125%至150%。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、总是这么做、只是不知道这里是否已经考虑了它、因为它的值看起来相当高。

    谢谢你。