This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX660:长期可用性

Guru**** 2361930 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX660, LM2660
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892097/max660-long-term-availability

器件型号:MAX660
主题中讨论的其他器件: LM2660

大家好、

我的客户希望将 MAX660用于新项目时。 但是、由于器件是从1999年开始的、我们想知道器件是否至少在未来10年内可用。

如果有较新的替代器件、我们很高兴您能推荐一些器件。

谢谢、

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼德胡、您好!

    感谢您的参与。 我们没有计划停止使用此器件。 LM2660也是一个类似的器件。  您可以选择其中一个。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi