This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26480-Q1:请求查看 LM26480-Q1的原理图

Guru**** 2813985 points

Other Parts Discussed in Thread: LM26480-Q1, LM26480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880811/lm26480-q1-request-schematic-review-of-lm26480-q1

器件型号:LM26480-Q1
主题中讨论的其他器件: LM26480

尊敬的先生:

请查看随附 的 LM26480-Q1文件。

e2e.ti.com/.../5707.power_2D00_sch.pdf

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的请求转发给支持此器件的应用工程师。 原理图审阅通常需要一些时间、请允许我们花一些时间、我的同事将会与您联系。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 C106-C107和 C104/R98的接线不正确。 正如您在 EVM 布局中看到的、BUCK1/2的反馈引脚连接到电阻分压器的中心抽头和电容器的中心抽头。  

    在原理图中、连接 C106和 C107的网络应连接到反馈节点 FB1、而连接 C104和 R98的网络应连接到反馈节点 FB2

    此外、为什么 C98=10uF、C95=47uF? LM26480-Q1数据表指示两个输入电容器都可以是10uF。

    最后、您需要将可订购器   件型号放在 BOM 上:请参阅 LM26480数据表的第3页、了解器件的 QSQ-AA、QSQ-CF 和 QSQ-8D 型号之间的差异。