This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:连接至电池

Guru**** 2390865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880310/tps65217-connect-to-battery

器件型号:TPS65217

尊敬的团队:

我有一个箱子、其中有一个一次性锂电池(3.6V、无法充电)。

当我连接 TPS65217CRSLR 时、我是否将锂电池3.6V 连接到引脚10 (AC)或引脚4、5 (BAT)的2引脚?

此连接引脚7、8 (SYS)是否为5V 输出?

谢谢!!!

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    将电池连接到 BAT、并使用10k 电阻器将 BAT_SENSE 端接至 GND。 需要按下按钮(PB_IN 切换高-低-高)才能打开系统电源。

    SYS 上的输出将不为5V。 SYS 上的电压将与 BAT 上的电压 VSYS ~ VBAT 大致相同。

    从所有输入(AC、USB、BAT)到 SYS 的连接是通过负载开关实现的、而不是直流/直流转换器。

    SYS 用于为 DCDC1-3和 LDO1-4提供输入电源。 所有这些电压为3.3V 或更低、使用可充电锂离子电池时、电压降至3V 以下的情况很少见、因此无需使用降压/升压在 SYS 上生成更高的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian

    感谢您的输入

    之前、当我们使用 TPS65217时、我们将适配器 DC5V 直接连接到引脚10 (AC)、它将独立运行。

    如果我们更改为使用锂电池并将其连接到引脚4 ~ 5 (BAT)、那么 它是否真的需要引脚25 (PB_IN)中的低电平触发器、以便器件正常工作?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    是的、TPS65217在施加交流电时自动加电、这是因为线路电源意味着您基本上具有无限的可用功率。 当电池是唯一的电源时、防止立即上电是一项节能功能。

    一个选项是将 PGOOD (输出)连接到 PB_IN (输入)。

    如果没有物理按钮可用、您可以直接将这些引脚短接在一起。

    加电后立即、PGOOD =低电平。 这看起来像是 PB_IN 上的按钮按压操作。

    当所有 TPS65217电源轨处于稳压范围内时、PGOOD =高电平。 这看起来像是 PB_IN 上的按钮释放、并防止 PMIC 在8s (长按键)后复位、如果将 PB_IN 短接至 GND、这将是一个问题。