This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226输入分流范围

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901323/ina226-input-shunt-range

器件型号:INA226

只是为了阐明数据表,它说关断电压输入范围是-81.9175mV 至81.92mV…… 这是差分、对吧?  IN+和 IN-?上的绝对输入范围仍然为0-36V  我对在高侧使用它有点紧张。  我尝试使用0.1欧姆分流电阻器在大约12伏时测量0.8A 至1.2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    正确、给出的分流电压(也称为感应电压或 Vsense)输入范围为差分电压、由流经分流器的负载电流产生的欧姆定律引起。 每个引脚上的绝对电压限值(也称为共模电压或 VCM)为0V 至36V、因此在12V 时使用 INA226高侧没有问题。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题! 请告诉我们、在您进行设计时、我们是否能为您提供进一步的帮助。

    此致、

    Ian Williams