This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:软启动后的负电流

Guru**** 2519460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874159/tps61178-negative-current-after-soft-start

器件型号:TPS61178

您好、先生、

我设计了一个由 TPS611781提供的9V 至12V 转换器。

我在扼流圈软启动后测量负电流、Vout 下降。

为什么会发生此事件?

如何避免此事件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好:

    TPS611781是强制 PWM 版本。 即使存在反向电流、也不会关闭高侧开关、直到时钟周期结束。

    如果您不期望反向电流、则可以选择 TPS61178版本、它具有 PFM、如果存在反向电流、则将关闭高侧开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    "直到时钟周期结束。" 意味着软启动结束?

    反向电流是否会伤害 IC、造成 IC 损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好:

    我是说每个开关周期。 不仅是启动。

    反向电流不会损坏 IC、但效率低于 PFM。(TPS61178使用自动 PFM)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    我想知道 Vout 为什么上升到我的设置电压之上、然后下降到设置呢?

    Vout 压降是否会产生"负电流"(红圈)?   转换器处于稳定状态时不产生反向电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好:

    正常情况下、转换器在启动或负载瞬态期间出现过冲。 修改补偿组件将以某种方式更改该值。

    如果负载足够轻、稳态下仍会有反向电流。