This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63805EVM-026:更改输入电压

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894013/tps63805evm-026-changing-the-input-voltage

器件型号:TPS63805EVM-026
主题中讨论的其他器件:TPS63805

大家好、我正在使用 TPS63805EVM 评估板。 我在1A 时将输出配置为4.9V、我的输入是3V 电源。 在我将电源从3V 降至2.5V 之前、电路板一直工作正常。 我这么做后、电路板停止工作、即使输出端没有负载、发送到器件输入端的所有电源都将接地、并且不会将输出调节为4.9V。 你知道我犯了什么错误吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的联系。

    TPS63805在输出电压= 4.9V、输入电压= 2.5V 时可支持超过1A 的电流、除非它已损坏或其他功能不起作用。

    1. 即使在更高的输入电压下、您的 EVM 也不再工作吗?
    2. 输入是否短路且输出电压为0V?
    3. 您能否确认 L1和 L2引脚上没有切换操作?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    EVM 不再工作、即使在更高的输入电压下也是如此。

    2.是的、输入充当接地短路、输出为0V。

    3.我测量了 L1和 L2引脚上的开关、没有动作。

    非常感谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    器件似乎由于某种原因损坏。 这不应该发生、因为在您的条件下、它可以提供超过1A 的输出。

    1. 作为负载、您在输出上连接了什么?
    2. 您的电源上是否已开启电流限制、您是否在电源和 EVM 之间使用了短接线? 当您将输入电压从3V 降低到2.5V 时、唯一应该改变的是输入电流、大约为1.8A 至2.2A  
    3. 您是否能够用另一个替换 EVM 上的器件?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    对于负载、我有一个5F 电容器以及一个电子负载、该负载设置为拉取4.9W (因此 EVM 的输出电流约为1A)。

    我的电源电流限制设置为3A、我的系统中的导线非常短。

    这也是我所期望的。 我降低了输入电压、希望看到输入电流上升。

    我有一个备用 EVM、我现在使用的电压为3V、它正在工作。 稍后、我将尝试在输入已设置为2.5V 的情况下打开系统、而不是手动向下拨号。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    在我们的其中一项测试中、我们将输入电压斜升和斜降。 这是 Iout = 1A、Vout = 5.2V 的情况、与您的情况接近:


    因此、是的、请在相同条件下检查另一个器件。 我看不到器件出现故障的任何原因。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Milos、

    我测试了另一个器件、但发生了同样的情况。 我的系统输出端是否存在超级电容器(5F)、可能会消耗过多的浪涌电流并损坏器件?

    谢谢、

    Paul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    只需检查一下、您以一个阶跃而不是逐渐地更改了输入电压? 此外、它是否设置为 PFM 或 PWM 模式?

    此致、
    密耳


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    在 几秒钟左右的时间内、我逐渐将电源上的电压从3V 降至2.5V。 异常发生时、它被设置为 PWM 模式、但我的计划是测试这两种模式。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您提供信息。 我猜、输入电压的降低会强制电感器电流在最初反向。 如果您的电源无法灌入电流、这将使输入电压上升。 但是、该器件具有过压保护功能、可防止输入电压上升到5.7V 以上  

    我们必须尝试在实验室中重现此内容。 由于爆发和实验室访问受限、可能需要几天时间、请原谅延迟。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Milos、

    没问题-非常感谢您的持续支持。 请告诉我您找到的内容。

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    感谢您的耐心等待。 请原谅、答案需要几天时间、尤其是复活节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、我理解。

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    请原谅、我们将在接下来的几天内进行基准测试。 同时、如果您的工作台有任何更新、请分享。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    请原谅延迟。

    我们在输出端使用超级电容器进行测试、并使用能够灌入电流的电源或添加二极管进行测试、以便不会灌入反向电流。 无论输入电压的变化速度如何、我们都无法重现您遇到的故障。 输入上会有一个小的过冲。 仿真结果也相似。  

    您是否尝试过其他电源? 您的电源可能不喜欢反向电流、从而导致输出过压。 您是否还可以向我们展示您的设置?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    不用担心延迟。 我没有尝试过其他电源、但我使用的是 GPE4323工作台电源、它直接连接到开发板的输入端。 开发板的输出连接到两个串联排列的 Tecate PC10电容器。

    由于与此问题无关的原因、我不得不更换直流转换器、我使用的是不同的 TI 器件。 因此,我没有进一步探讨这个问题。  

    我对我的处境仍然很好奇,但这并不是一件紧迫的事情。 我非常感谢你在这方面所做的工作。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我唯一能想到的是电源、如果不想灌电流、可能会导致振荡。

    如果您有机会、请尝试使用另一个电源测试转换器、并告知我们结果。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您在这一问题上的帮助。 在我有机会时、我将尝试使用另一个电源对其进行测试。

    Paul