This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65632A:适用于笔记本电脑系统的 OLED 电源解决方案

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65632A, TPS65632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891265/tps65632a-oled-power-solution-for-notebook-systems

器件型号:TPS65632A
主题中讨论的其他器件: TPS65632

大家好、

我们是否有合适的 OLED 解决方案来支持笔记本 OLED 通道应用?

我的客户问我一个硅 Mitus 器件 PN:SM3201。 我们是否有类似或更适合推广的器件? 应为14-15英寸4K 面板。

谢谢

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的提问。 让我联系 TPS65632A 的专家。 您可能会在3/26/20之前收到响应。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    TPS65632/TPS65632A 可能是合适的器件。 具体取决于电池板电流/电压要求。 谁是客户、谁是他们的面板供应商?

    此致、

    辽卡特