This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921A:通过拓扑/组件提供反向电流替代选项

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25921A, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872577/tps25921a-reverse-current-alternative-options-through-topology-components

器件型号:TPS25921A
主题中讨论的其他器件: TPS2595

您好!

客户希望使用 TPS25921A 和 TPS2595 (在单独的子电路中、电压电平仍然未知)、并且在设计中仍然有可能出现反向电流。 但是、遗憾的是、不可能进行任何重大的设计更改、TPS25921A 和 TPS2595都缺少类似于 TPS25924x 中 BFET 端口的内容。

因此、无法实现大型更改/选项、例如使用负载开关和双 FET 解决方案。 是否有任何方法可以通过设置特定的组件值(标准)来确保不存在反向电流(或至少避免反向电流)?

这两种方法的使用方式与数据表的简化版原理图非常相似:

例如、一个可能的选项是 Cin >> Cout。 是否还有类似的其他建议? 或任何其他次要解决方案(如果有的话)。

谢谢你。

Assad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Assad、

    正如您所知、由于内部 FET 体二极管的预感、TPS25921和 TPS2595无法控制反向电流。

    除非我们知道导致反向电流流动的电压电平和确切条件、否则很难评论如何避免反向电流流动。

    您能否详细说明一下 Cin >> Cout 如何帮助降低反向电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    感谢您的回答。 这种情况下的原因是、通过使用一个小型 Cout 和大型 Cin 来降低输出电压大于输入电压的可能性。 这不会消除反向电流、但可能有助于防止反向电流。 然而、随着某些事情的改变、问题得到了解决、因此感谢您的响应和时间。

    此致、

    Assad