This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540:OUTA 突然下降、但 INA 是稳定的

Guru**** 2813065 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892023/ucc21540-outa-suddenly-drop-but-ina-is-stable

器件型号:UCC21540

大家好、

UCC21540中存在问题。 在下图中、CH1为 OUTA CH2为 INA、我们使用隔离式探针来测量它。

您可以看到 OUTA 突然下降、但 INA 是稳定的。 您是否知道如何对其进行调试?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    感谢您的提问。

    我看到一些可能违反 ABS 的情况。 初始输出下冲中的最大值、这可能会导致性能不佳。 如果下冲过大、我们通常建议添加一个外部钳位二极管。

    我将通过电子邮件与您联系、了解更多信息、因为我认为这需要更广泛的信息。

    谢谢、

    John