This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:错误 SCD 检测

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873622/bq76920-false-scd-detection

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件:BQ76200

大家好、

在我的板上、有时(我不知道为什么以及何时)、SCD 触发器打开! 在我的电路板中、有15x0.008 Ω 电阻器并联、当错误的 SCD 触发时、电流大约为120A、Bq7692003读数为58.65mV。 我的 SCD 设置为:150mV/400us、OCD:100mV/160ms。 我在分流器和 MOSFET 旁边有一个温度传感器。 当针对温度触发 SCD 时:  

分流器:92°C

MOSFET:77°C

BQ7692003:62°C (BQ7692003内部的传感器)

环境温度:49°C

我有一张示波器图片、其中黄色是 DSG 驱动器(来自 Bq76200)、浅蓝色是放电 MOSFET 的栅极、紫色是分流器上的电压、蓝色是 Vpack 电压。 遗憾的是、示波器问题的 GND 不在分流电阻附近。  

您可以看到、分流器上的电压永远不会达到150mV。

解决方案? 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    该器件将响应 SENSE 引脚 SRP 和 SRN 上的电压。  确保分流器和 BQ76920之间的布线中没有噪声耦合。 虽然感测电压上有较大的尖峰、但滤波器组件应在到达引脚之前使这些尖峰衰减。  请确保没有任何方法可以校正它们、从而导致引脚上的电压错误。  检查布局并确保在感应电阻器上拾取信号、以便不会有更高的信号发送到感应引脚。  检查滤波器位置、您希望它靠近 IC。  

    您还可以检查 REGSRC 或 REGOUT 上是否断电。  由于电流感测由 REGOUT 供电、因此当电源返回时、REGSRC 的损耗可能会导致电流故障。  您可以检查 REGOUT 上的瞬态或耦合到 REGOUT 上。  

    如果检查 MCU 是否未意外地将阈值写入到较低的值。 此外、确保 PROTECT3寄存器中的保留位保持为0、尽管报告的阈值移位小于您的情况。

    请告诉我们您的发现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我在 IC 旁边放置了分流器和滤波器、并检查了 MCU 和 PROTEC3寄存器、没有发现问题。

    我将研究 REGSCR 损耗。 感谢您的建议。 我会让你保持最新状态。

    此致、

    Davide