您好!
我有两个问题要问。
充电安全计时器到期后、我是否必须按如下所示读取寄存器两次才能使其成为"无安全计时器故障"才能充电?
要读取当前故障状态、主机必须连续读取 REG0C 两次。
第1次读取报告先前存在的故障寄存器状态、第2次读取报告当前故障寄存器状态。
2、即使默认模式设置为充电安全计时器过期、也可以对其进行充电?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有两个问题要问。
充电安全计时器到期后、我是否必须按如下所示读取寄存器两次才能使其成为"无安全计时器故障"才能充电?
要读取当前故障状态、主机必须连续读取 REG0C 两次。
第1次读取报告先前存在的故障寄存器状态、第2次读取报告当前故障寄存器状态。
2、即使默认模式设置为充电安全计时器过期、也可以对其进行充电?
此致
您好!
参考 d/s、 REG0C 是一个故障寄存器。 它会保留上次读取的所有故障信息、直到主机发出新的读取。 例如、如果充电安全计时器过期故障发生但稍后恢复、则故障寄存器 REG0C 会在首次读取故障时报告故障、但在第二次读取故障时返回正常状态。 REG0C 仅报告故障条件、如果存在故障条件、则无法清除故障条件。
要复位安全计时器、请切换 REG07[3]以禁用安全计时器并再次启用。
2. 当下列条件有效时,新的充电周期开始:
•转换器启动
•通过设置 CHG_CONFIG 位、/CE 引脚为低电平且 ICHG 寄存器不为0mA 来启用电池充电
•TS 引脚上无热敏电阻故障
•无安全定时器故障
•BATFET 不强制关闭(BATFET_DIS 位= 0)
如果安全计时器在无主机的默认模式下过期、 切换/CE 引脚应 启动新的充电周期。
谢谢、
宁。