This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62742:TPS62742:TPS62742最大输出电流

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871774/tps62742-tps62742-tps62742-maximum-output-current

器件型号:TPS62742

让我了解一下、当 CTRL 启用时、它会将 Vout 内部连接到负载、并在负载引脚上允许高达400mV 的电流? 那么、什么是100%模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    要更好地了解100%模式、请参阅数据表的说明部分:

    '一旦电池电压接近输出电压(接近100%占空比)、此器件进入无纹波100%模式运行以防止输出纹波电压增加。'

    您将在电气特性表中找到用于进入和离开100%模式的电压阈值。 有关更多详细信息、另请参阅数据表的第9.4.2节。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OH OK、但是我想知道负载引脚是否能够输出最大400mV 的电压 当控制引脚设置为高电平并且 Vout 上电时。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    您能否快速澄清您对输出电流或输出电压感兴趣?

    另请分别参阅最大输出电压和电流规格。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对输出电流感兴趣、因为我尝试将3.3V 电压发送到需要最大250mA 电流的芯片、我想知道该芯片是否能够提供该电流或更多电流。 负载引脚上的最大电流输出是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    如数据表表8.3建议运行条件中所述、负载引脚上的最大负载电流为100mA、而最大总电流(负载电流+输出电流)为400mA。 您可以查看第9.3.2节、了解有关负载引脚以及如何连接输出和负载电流的详细信息。

    此致、

    Britta