This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM62440-Q1:环境温度

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460, LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891998/webench-tools-lm62440-q1-ambient-temperature

器件型号:LM62440-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61460LM61460-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

只是希望确保该器件的完整数据表尚未推出、  

当我尝试在90环境温度下进行仿真时、该仿真不起作用、  

此器件是否设计为在此温度下工作?

@不是什么汽车器件、您会建议采用 VIN MAX 24、Vout 3.3 μ V >4A、并且具有最佳温度值和小尺寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以选择以400kHz 运行的 LM61460。 这将在温度性能和尺寸之间实现良好的平衡。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Danilel、

    据我了解、该器件在90度环境温度下不兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    我很高兴看到 您正在深入了解适用于客户应用的器件。

    请查看 LM61460-Q1数据表应用部分中包含的降额曲线。

    BU 位于曲线中包含的数字后面。 通过更密集的层数或更大的布线以及连接到 IC 焊盘的铜平面、可以实现更好的散热效果。