This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:用作 Flybuck 的 LM5017

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017, LM5161, LM5164
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874049/lm5017-lm5017-used-as-flybuck

器件型号:LM5017
主题中讨论的其他器件: LM5161LM5164

大家好、  

在 LM5017数据表中、LM5017 可通过添加耦合绕组来用作 Flybuck 转换器。 我想知道是否可以像这样使用每个同步降压转换器。  有什么限制吗?  

我发现 LM5161被标记为 Flybuck 转换器、而 LM5164未被标记。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    如果低侧开关允许大反向(负)电流(流入 SW 引脚)、则可将同步降压转换器配置为 Flybuck 转换。  LM5164 具有可防止负电感器电流的 DEM 功能、因此不能用于 Flybuck 转换。

    B R
    Andy