This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T250W:申请设计审查

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891331/pth08t250w-request-a-design-review

器件型号:PTH08T250W

你好

我请求查看随附的原理图文件的设计

e2e.ti.com/.../Schematic-File.pdf

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    在查看原理图之前、您能否提供有关您的应用的更多信息? 您有什么特别的问题?

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alejandro

    此应用为 POTN (分组光纤传输网络)。

    我们需要在制造前确认原理图。

    具体而言、请详细查看当前共享部分。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    理解;感谢您的澄清。 我将查看您的原理图、并尽快返回给您。

    感谢您的耐心等待、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    我回顾了电流共享部分以及其他模块。 我很快注意到的一点是、器件上的输出电容和 TurboTrans 电阻值相同。 由于为 PTH08T250和 PTH08T210选择正确值的计算完全不同、因此这已经是一个问题。 请确保查看两个器件的"调整输出电压"和"TurboTrans 选择"两个部分。 这将提供有关确定要在设计中实现的正确值的更详细的分步指南。

    • U5 (PTH08T250WAD):关于 RTT 值的问题。
      • RTT 值对应于满足所需瞬态电压偏差所需的输出电容量。 可以使用 公式2计算所需的电阻器值 、也可以从公式中列出的 TurboTrans 表中选择所需的电阻器值。
      • R21 = 17.88 kΩ
    • U7 U11 (PTH08T250WAD 共享电流):对 RTT 值的关注。
      • 遵循 U5规定的相同准则。
      • R28 = 17.88 kΩ
    • U14 (PTH08T210WAD):关于 RSET 和 RTT 值的问题。
      • 所需的 RSET 电阻值可使用 公式2计算 或从 表6中选择。 R39 = 63.4 kΩ。
      • 所需的 RTT 电阻值可使用 公式1计算 、也可从 TurboTrans 选择表中选择。 R43 = 6.95kΩ Ω。
    • U16 (PTH08T210WAD):关于 RTT 值的问题。
      • 遵循上述相同的准则。
      • R49 = 6.95kΩ Ω
    • U69和 U71 (TPSM82480MOP):看起来不错。

    注意:请确保使用数据表中提供的适当公式或表格仔细检查我的计算。

    此致、
    Alejandro