This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV759P:TLV759P 和 TPS7A91之间的差异

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91, TLV759P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901152/tlv759p-difference-between-tlv759p-and-tps7a91

器件型号:TLV759P
主题中讨论的其他器件:TPS7A91

大家好、

我正在寻找1A LDO、TLV759P 和 TPS7A91。 我将5V 转换为3.3V、以便为 I2C 隔离器供电。 我想知道两个器件之间的差异、并想知道这    种正常运行会有哪些更好的效果。    我认为这两个器件的基本功能相似。 提前感谢您的快速响应!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Minkyung、

    区别在于 TLV759P 是通用 LDO、而 TPS7A91是高性能低噪声 LDO。  我认为 TLV759P 应该是电气的、但 TPS7A91具有更好的 TJA (即使封装中的热量更好地散发出去)。

    在您的示例中,从5VIN 到3.3VOUT (1A),LDO 将消耗1.7W 的功率(5-3.3)*1,

    对于 TLV759P、热升为高于环境温度的80.3C/W*1.7W 或136.5C。 即使环境温度为0、这也超出了我们的建议。

    对于 TPS7A91、热上升将为56.9C/W*1.7W 或者比环境温度上升96.73C。 因此、假设环境温度为25°C、这里有一些裕度。

    我希望这能回答你的问题。