This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 两节18650锂离子电池

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ25883, BQ25886, BQ25887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889886/two-18650-litium-ion-batteries-cell

主题中讨论的其他器件:BQ25616BQ25611BQ25883BQ25886BQ25887

HII  

我正在寻找一个充电器 IC、它能够为两节串联的锂离子18650电池充电、配置为7.4伏

和两 节18650电池并联、"它不必是同一个芯片。  3.7伏

充电将通过微型 USB 端口完成  

充电时间不得超过2小时。

如果有典型的应用或原理图、我会很高兴  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电压是多少?  

    您的最大充电电流是多少?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AIED、

    电池容量是多少?  USB 端口的最大输出电流是多少?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Jeff  

    希望你能做得好  

    我们将讨论容量为2.5 ah 的电池  

    USB 端口提供1.5安培的 AMAX 电流  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AIED、

    对于1S 机箱 、无主机处理器和正常电源路径(即系统5V)、我建议使用 BQ25616。 如果您有一个主机处理器并希望开发一些软件、则选择 BQ25611。

    对于2S 情况、您将需要升压充电器、因此我建议不使用主机处理器的 BQ25886和使用主机处理器的 BQ25883。  如果您需要电池平衡、则需要使用主机处理器的 BQ25887。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Jeff  

    我根据您的建议  BQ25887开始了设计 ,我看到了设计 EVM  

    我希望在硬件中设置设计,我的意思是我不想使用微控制器设置任何寄存器,也不想设置浮动电压或任何其他设置。

    我只想 使用简单而可靠的硬件设计、通过 电阻器将充电电流设置为1.5A 或2A、并插入电池、充电器会自动开始充电直至充电完成。

    我在  BQ25887 数据表中看到了充电电流为1.5A 的应用设计,如果我构建了在插入电池时显示在应用设计中的设计,充电过程将自动开始,对吧?

      

    我可以使用此充电器读取 电池的充电状态吗?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Jeff 您的表现如何  

    我对 BQ25887还有两个问题   

    首先,我想澄清一下我在前面的问题中的意思。   我希望充电器在插入电池时能够自主运行,假设它们是好电池,我希望充电器自动启动充电循环..

     。

    我的新问题是:

    1) 1)在我的设计中、我在 TS 引脚上选择了一个相等的电阻值30k、因为我没有热敏电阻。我是否选择了正确的?

    2) 2)如果  我想连接负载、SnS 引脚 num 15和16是否是进入负载的引脚?

    3)是否可以读取电池的充电状态??

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AIED、

    对于1、分压器的相同电阻器用于禁用 TS 功能是正确的。

    关于2、我们禁用了 SYS 输出、因此 SNS 引脚与 SYS 不同。  我们尚未使用   连接系统负载的 SNS 进行测试。  您的系统负载应与电池并联。  如果您需要 SYS 输出、我建议您更改为 BQ25883、但您将失去集成的电池平衡功能。

    关于3、您可以 使用集成 ADC 读取电池电压。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Jeff '您的表现如何  

    感谢您的回复,  

    我在数据表中看到了它  

    自主充电周期应设置 CHRG_EN 位如何在没有主机参与的情况下设置该位,或者它默认设置为1?

    我只想让充电器通过在 I2C 线路上发送命令来自主启动任何相关主机的充电周期  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aied、

    是的、在 I2C 寄存器中默认启用充电。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 的帮助