Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ25883, BQ25886, BQ25887
HII
我正在寻找一个充电器 IC、它能够为两节串联的锂离子18650电池充电、配置为7.4伏
和两 节18650电池并联、"它不必是同一个芯片。 3.7伏
充电将通过微型 USB 端口完成
充电时间不得超过2小时。
如果有典型的应用或原理图、我会很高兴
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ25883, BQ25886, BQ25887
HII
我正在寻找一个充电器 IC、它能够为两节串联的锂离子18650电池充电、配置为7.4伏
和两 节18650电池并联、"它不必是同一个芯片。 3.7伏
充电将通过微型 USB 端口完成
充电时间不得超过2小时。
如果有典型的应用或原理图、我会很高兴
谢谢
您好、AIED、
对于1S 机箱 、无主机处理器和正常电源路径(即系统5V)、我建议使用 BQ25616。 如果您有一个主机处理器并希望开发一些软件、则选择 BQ25611。
对于2S 情况、您将需要升压充电器、因此我建议不使用主机处理器的 BQ25886和使用主机处理器的 BQ25883。 如果您需要电池平衡、则需要使用主机处理器的 BQ25887。
此致、
Jeff
HII Jeff
我根据您的建议 BQ25887开始了设计 ,我看到了设计 EVM
我希望在硬件中设置设计,我的意思是我不想使用微控制器设置任何寄存器,也不想设置浮动电压或任何其他设置。
我只想 使用简单而可靠的硬件设计、通过 电阻器将充电电流设置为1.5A 或2A、并插入电池、充电器会自动开始充电直至充电完成。
我在 BQ25887 数据表中看到了充电电流为1.5A 的应用设计,如果我构建了在插入电池时显示在应用设计中的设计,充电过程将自动开始,对吧?
我可以使用此充电器读取 电池的充电状态吗?
您好、AIED、
对于1、分压器的相同电阻器用于禁用 TS 功能是正确的。
关于2、我们禁用了 SYS 输出、因此 SNS 引脚与 SYS 不同。 我们尚未使用 连接系统负载的 SNS 进行测试。 您的系统负载应与电池并联。 如果您需要 SYS 输出、我建议您更改为 BQ25883、但您将失去集成的电池平衡功能。
关于3、您可以 使用集成 ADC 读取电池电压。
此致、
Jeff